This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/OPT8241:如何对 TFC 芯片或 opt9221和 opt8241进行编程、什么和#39;s 平台软件可以在这些芯片上进行编程?

Guru**** 691310 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT9221, OPT8241
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/701528/compiler-opt8241-how-to-programme-the-tfc-chip-or-opt9221-and-opt8241-what-s-platform-software-can-make-programming-on-these-chips

器件型号:OPT8241
主题中讨论的其他器件:OPT9221

工具/软件:TI C/C++编译器

我有一个 OPT8241-CDK-EVM、但我不知道 如何对 TFC 芯片或 opt9221和 opt8241进行编程、这些芯片上有什么平台软件可以进行编程?

他们是否有我可以阅读的任何教程?  我想在不同的情况或应用中对芯片进行编程,也就是说我可以修改芯片的寄存器和参数以实现不同的功能。 在 Keil 软件中转移操作 ARM 似乎很像。

如果得到回复,我会很喜欢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下,请任何专业人士告诉我们如何获得有关深度日期的原始日期?我可以收到什么板载接口?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!

    请参阅此 TI 参考设计、了解将芯片与 Sitara ARM 处理器连接的示例应用: www.ti.com/.../TIDA-01436
    该板具有 USB 接口、您可以使用 Voxel Viewer 来捕获和查看数据。

    此致、
    子哈希
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道什么 IDE 可以对 OPT8241和 OPT9221进行编程? 感谢您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们有一个用于控制3DToF 摄像头的开源软件开发套件。 这些可与 ARM 处理器(通过 Raspberry PI 测试)配合使用。 以下是链接:

    如果您是指如何对处理器进行编程以进行通信、则 OPT8241-CDK-EVM 使用 FX2。 参考 C 代码可在此处找到:

    Suramya