This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM75B:需要 IBIS 模型

Guru**** 2541470 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP75, TMP75B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/701532/lm75b-need-ibis-model

器件型号:LM75B
主题中讨论的其他器件:TMP75TMP75B

您好!

LM75BIMCX-3需要 IBIS 模型来执行 信号完整性分析。 请提供相同的。 如果不可用、请告诉我是否有其他型号可供选择

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anitha、

    根据电源要求、我建议使用 TMP75B 作为直接替换器件。 它是具有更低功耗和更低成本的现代替代产品。 如果需要5V 电压、请查看 TMP75。 这两种 IBIS 模型均可在其产品页面的工具和软件选项卡下找到。

    谢谢、