This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/AWR1642BOOST:COM 端口连接不能 n't open (正在打开 COM 端口 COM)

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/697545/tina-spice-awr1642boost-com-port-connection-doesn-t-open-opening-com-port-com

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:TINA-TIUNIFLASH

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!  

我尝试连接到器件并运行演示应用。

但我无法通过串行端口进行连接。

它是正确的 COM 端口、如设备管理器中所示。

如 Uniflash 图片所示、只需长时间保持这种情况。

环境设置:OS:Windows 10、uniflash (联机)、演示示例:lab0013_traffy_monitoring_16xx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是您第一次尝试刷写 EVM 吗?

    是否可以使用 Windows 7 PC 进行检查?

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是您第一次尝试刷写 EVM 吗?

    >>是的、这是我第一次来。 我应该第一次注意到什么吗?

    是否可以使用 Windows 7 PC 进行检查?

    >>否,我将在 Windows 7环境中尝试它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否确认 EVM 上的跳线是否适合闪存模式? 在通过 Uniflash 进行连接之前、需要放置 SOP0和 SOP2跳线、并使用这些跳线设置器件复位(使用 nRST 按钮 SW2)。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
    我会根据您的建议进行尝试。
    不管用。

    非常感谢。