This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM 的 FPGA 闪存!

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/701195/fpga-flashing-for-dca1000evm

您好!

我将 DCA1000EVM 板与 AWR1642 毫米波器件搭配使用。 由于两者之间存在以太网连接问题、并且毫米波雷达工作室中未显示 FPGA 版本、我使用 Lattice 工具对其进行刷写、但未找到要使用的.bit 文件。

我 遵循 了《DCA1000EVM 数据采集卡用户指南》(第9章)、并阻止了何时选择要使用的.bit 文件。 (实际上、我找不到与 DCA1000EVM 对应的.bit 文件)

有什么帮助吗?

提前感谢、

Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在 mmWave Studio 安装文件夹下、您将找到位文件。 以下是我的 PC 中的文件位置:
    C:\ti\mmwave_studio_01_00_00_00\mmWaveStudio\DCA1000FPGA\DCA1000_FPGA_record_V2.5_10APR2018.bit

    如果您有任何其他问题、请告诉我。
    此致、
    Michelle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。