This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5053:DRV5053 SGS 和 MSDS

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5053

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/699317/drv5053-drv5053-sgs-and-msds

器件型号:DRV5053

我们已经从 TI 代理处订购了 DRV5053、我们需要 DRV5053 MSDS 和 SGS 文档、您能为我提供帮助吗? 我的电子邮件:helen.zhang@serialsystem.com。 谢谢! 我想知道所有材料 SGS/MSDS 文件都是通用的吗? 还是与文档相对应的材料?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我正在为您获取这些文档。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您希望 MSDS 适用于哪种特定封装?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SOT-23
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我已向您发送了一封私人邮件中的文档、因此我将此主题标记为已解决。