This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642BOOST:在 CCSv7中导入 mmWaveSDK 演示

Guru**** 2012440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/700226/ccs-awr1642boost-import-mmwavesdk-demo-in-ccsv7

器件型号:AWR1642BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

如何在 CCSv7中将 xwr16xx 演示导入为项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Parth、

    您需要从 Resource Explorer dev.ti.com/.../下载毫米波工业工具箱

    然后、您需要从以下位置导入.projectspec 文件:C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_2_3_1\labs\dem0005-mmwave-SDK-16xx\dem0005_mmwave_sdk_16xx_pjt

    或者、您也可以通过访问 TI Resource Explorer 的 CCS 版本并导航到相同的位置来直接导入这些文件。

    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、
    非常感谢!
    这正是我要找的。
    此致、
    Parth