This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:外部 XDS110

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/700039/iwr1642-external-xds110

器件型号:IWR1642

您好!

我正在考虑使用 XDS110构建独立编程器/调试器、以便与 IWR1642配合使用、IWR1642将放置在另一个板上。 我确实有机会查看此类配置中感兴趣的信号。

但是、对于 XDS110的固件- BoosterPack 中使用的固件二进制文件是否可用于闪存全新的微控制器? 相同的源代码是否可用?

谢谢、

Anirudh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anirudh、

    是的、可从以下网站获得这些信息: processors.wiki.ti.com/.../XDS110


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、

    非常感谢这个链接-它肯定回答了我的问题;太糟糕了、我无法更早地找到它。

    再次感谢、

    Anirudh