This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7200:tdc7200

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7200, TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/699746/tdc7200-tdc7200

器件型号:TDC7200
主题中讨论的其他器件: TDC1000

尊敬的先生:

        我在计算 ToF 值时遇到问题、现在能够完全读取  一  个时钟计数寄存器的计时器寄存器、 而 我在其他时钟计数寄存器中得到零、并使用 tdc7200测量模式2中建议的公式计算 ToF 数据表。 但是、即使没有水流动得到 ToF、但当水流动时、所有寄存器读作无穷大或溢出

此致、

Rashmi H M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rashmi、

    即使在零流量时、您仍应读取单向飞行时间。 上游和下游测量之间的飞行时间差应接近0、但仅上游或下游飞行时间应适用于传感器之间的距离。

    为了更好地帮助您、是否可以发布系统中 TDC1000和 TDC7200的硬件配置(如可能、请提供原理图)和寄存器配置?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Scott、
    由于我无法通过将参考作为 TI 原理图来披露我已使用的定制、我可以使用您的电子邮件 ID 还是其他通信方式、因此我需要您对此计算的指导、请向我提供您的电子邮件。

    此致、
    Rashmi H M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Scott、
    由于我无法通过保留 TI 原理图参考来披露我使用过的定制、我可以让您的电子邮件 ID 吗?
    请向我提供您的电子邮件 ID、我需要有关此计算和读取 TDC7200寄存器的帮助


    此致、
    Rashmi H M