This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:使用 Energia 进行编程

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST, ENERGIA, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/698345/awr1642boost-programming-with-energia

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件: EnergiaAWR1642

您好!

我正在我的项目中使用 AWR1642BOOST、并将其与 MSP432P401R 集成。 我想知道我是否可以使用 Energia 软件对 AWR432BOOST 进行编程以测量距离。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如今、Energia 不支持 AWR 平台。

    您正在尝试实现什么目标? OOB 演示可能已经支持此功能

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想使用毫米波传感器测量前方车辆的距离、如果距离小于特定距离、那么我想激活报警蜂鸣器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您将需要使用 Code Composer Studio (CCS)对 AWR1642BOOST EVM 进行编程以实现此项目。 您可以使用 AWR1642上的 C674x DSP 对每个数据帧执行分析。 您可以在我们的毫米波 SDK 中提供的帧间处理函数的自定义实现中执行此检查。 您可以使用开箱即用演示软件代码作为起点。 然后、您可以使用其中一种串行传输协议(UART、SPI、I2C)与 MSP432器件进行通信。

    此致、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经从开箱即用演示开始。 这是开始使用 AWR1642BOOST 的好地方。 我不确定 AWR1642BOOST 是主器件还是从器件、如何找到它? 还有没有任何示例可以帮助我将 AWR1642BOOST 连接到除计算机以外的任何其他设备? 这将有助于我了解该过程并帮助我将 MSP432连接到毫米波传感器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AWR1642设计为作为完全独立的器件运行。 板载 DSP 处理器提供必要的处理功能来分析器件接收到的数据。 在本例中、AWR1642BOOST 器件充当主器件并向 MSP432发送信号。 在这种特定情况下、MSP432充当从器件。 毫米波 SDK 在 C:\ti\mmwave_sdk_中提供了这些外设的示例 \packages/ti\drivers 位置。

    此致、
    Kyle