This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:根据快速入门指南说明修改 DataCaptureDemo_xWR LUA 脚本中的帧编号

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/697731/dca1000evm-modifying-frame-number-in-datacapturedemo_xwr-lua-script-based-on-quick-start-guide-instructions

器件型号:DCA1000EVM

您好!

我已经成功地完成了快速入门指南、并得到了8帧的 MATLAB 图。 我想尝试修改某个内容、因此尝试将帧数从8更改为10。 我尝试通过更改 AR1.FrameConfig (0、0、8、128、40、 0、1)至 AR1.FrameConfig (0、0、10、128、 40、0、1)、快速 入门指南指示运行的 LUA 脚本 DataCaptureDemo_xWR (第168行)。

但是、每次我尝试使用附加的自拍输出时、它都会失败。 我可以看到数据文件是空的、与处理错误有关。 我不明白为什么更改帧编号会导致不生成数据。 使用默认值、我始终可以使其正常工作。  

此外、在浏览 lua 脚本甚至 mmWaveStudio 启动时、它会不断引用一个称为 AR1的对象。 该物体到底是什么?在哪里可以找到它?

谢谢

e2e.ti.com/.../Log0015_5F00_0_5F00_verbose.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    我尝试复制此方案、成功地将帧数量从8个增加到10个、没有任何错误。

    如果您尝试运行脚本、将帧数从8增加到10、然后再次运行脚本、则会如您所见失败。 我们在 mmWave Studio 中提供的脚本的工作假设是器件已完成复位。 如果您要使用10帧数据进行捕获、请执行以下步骤。

    -更改脚本中的值并保存它,以便捕获10帧数据而不是8帧数据
    -关闭两台设备的电源后再打开
    -从 mmWave Studio 发出电路板复位命令
    -从 mmWave Studio 连接到 UART 端口
    -运行更新的脚本

    如果您在执行这些步骤后仍遇到困难、请告诉我。

    此外、AR1只是毫米波器件的对象名称。 不需要其他说明。 您可以使用 Lua Shell 中的"帮助"命令在 mmWave Studio 中获取所有函数调用的说明。

    此致、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢-重置使我感到非常失望。