This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:如何使用 Voxel Viewer 和 EEP#39;s 程序?

Guru**** 2541990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/698392/opt8241-cdk-evm-how-i-use-voxel-viewer-and-eep-s-program

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

您好!

我开始使用 OPT8241
我不知道如何使用 EEP 的程序。
请告诉我。

我将 OPT8241连接到 PC、启动 Voxel Viewer 09.10、
并选择摄像机、以便显示图像。
如果我要检查 EEP 的 OPT8241程序、
我如何从某个地方下载并获取它?


我下载并安装了 voxelsdk-master.zip。
在"C:\ voxelsdk-master \ TI3DToF"处、有 OPT9220_0v27.tip、OPT9221_0v23.tip。
有、但这是关于它吗?

型号名称似乎不同、我可以使用这些吗?
当图像显示时,我认为原始的 EEP 程序,此情况是否适用于它们?

我使用 Windows10 (64位)。

此致、
用户5205609