This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/IWR1443BOOST:无法使用 IWR1443BOOST 在 Ubuntu 16.04中运行毫米波演示可视化工具

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/696391/linux-iwr1443boost-cannot-run-mmwave-demo-visualizer-in-ubuntu-16-04-using-iwr1443boost

器件型号:IWR1443BOOST

工具/软件:Linux

Ubuntu 上的相同问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否尝试使用 Firefox Web 浏览器而不是 Chromium 来查看您是否获得了不同的结果? 我刚刚尝试使用 Firefox (因为它是默认安装的)在新的 Ubuntu 16.04虚拟机上使用毫米波演示可视化工具、并且它成功运行。 我在安装 TI Cloud Agent 之前必须执行以下说明。 (我相信您已经这样做了吗?)

    sudo ln -SF /lib/x86_64-linux-gnu/libudev.so.1 /lib/x86_64-linux-gnu/libudev.so.0

    此致、
    John