This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:mmWaveStudio 和 LUA 脚本异常

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/696359/dca1000evm-mmwavestudio-and-lua-script-exception

器件型号:DCA1000EVM

大家好、毫米波团队、

我无法在 mmWaveStudio 中运行 DataCaptureDemo_xWR.lua 脚本。 请参阅错误:

[11:51:01]
[11:51:01]&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
[11:51:01]***脚本失败!***
[11:51:01]&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
[11:51:01]异常消息是:
[11:51:01][RadarAPI]:错误:ReadRegister:对象引用未设置为对象的实例。
[11:51:01]迹线:
[11:51:01]在 AR1xController.SerialPortWrapper.SendAndRead (字符串命令、字符串&响应、Int32超时)
[11:51:01] at AR1xController.SerialPortWrapper.Read (uint32 addr、uint32& val)
[11:51:01] at AR1xController.SerialPortWrapper.read (uint32 addr、uint32 start_bit、uint32 end_bit)
AR1xController.AR1xxxWrapper.ReadRegister 处的[11:51:01](int32类型、UINT32地址、int32 start_bit、int32 end_bit、uint32& value)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请查看设置步骤。

    www.ti.com/.../spruik7.pdf

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在运行脚本之前、您执行了哪些步骤?

    此致、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的坏! 我认为脚本将会实现所有的目的...

    错过了"7. 发出电路板复位信号并连接 RS232 COM 端口。"

    谢谢你。