This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT84:LMT84稳定时间

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/695632/lmt84-lmt84-settling-time

器件型号:LMT84

大家好、

我们在电池供电的温度传感器模块中使用 LMT84。

为 LMT84供电后、LMT84提供精确温度结果的最短稳定时间是多少? 这是决定是始终将 LMT84保持在导通状态、还是在需要测量温度时打开 LMT84、以帮助延长电池寿命。

谢谢、

桑托什。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    时间可能取决于您使用的封装。 您能否确认您选择了哪一个?

    此致、
    何塞
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose、

    目前、我们使用的是 LMT84LP (TO-92封装)。
    哪种封装可以缩短稳定时间?

    谢谢、
    桑托什。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santosh、

    在静止空气中、热时间常数为:

    TO-92 ~40s
    TO-92s ~25s
    SOT ~10s

    因此、我建议采用 SOT 封装、以实现最佳的热趋稳时间。

    如果您需要更快的热响应、我建议您寻找封装更小的传感器。

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、

    微控制器唤醒100ms 并读取传感器模拟值、然后再次返回睡眠模式、因此应用程序将有10秒的时间。

    因此、这意味着温度传感器应始终保持通电状态。

    如果传感器封闭在铝盒中、是否仍需要10秒的稳定时间??

    谢谢、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Santosh、

    您不一定需要将器件的功耗保持在10秒以实现稳态测量。 10s 热时间常量假设热阶跃响应。 器件封装即使在断电时也会持续暴露在环境温度下。 最大上电时间(CL=1.1nF)为1.9ms。 因此、您只需等待~2ms、然后才能进行温度测量。 但这假设在测量时、封装有足够的时间稳定至已经达到的环境温度(5xTau)。 如果此时环境仍在变化、则传感器仍将继续落后于环境温度。

    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Kelvin。