This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST-ODS:"AWR1642BOOST-ODS """AWR1642BOOST"电路板之间的区别是什么?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST-ODS, AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/720957/awr1642boost-ods-what-s-the-difference-between-awr1642boost-ods-and-awr1642boost-boards

器件型号:AWR1642BOOST-ODS
Thread 中讨论的其他器件: AWR1642BOOST

作为标题、"AWR1642BOOST-ODS"和"AWR1642BOOST"板看起来非常相似、只是想知道它们之间有何区别? 它们是否针对不同的应用? 感谢您的所有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    YH、

    AWR1642BOOST 和 AWR1642BOOST-ODS 具有不同的天线模式。 ODS 板具有单贴片天线、在方位角和仰角上均具有低增益和宽视野。 标准升压 EVM 具有多贴片天线、仅方位角具有宽视野。

    两个板之间的唯一区别是天线配置。 ODS 板可用于汽车应用中的障碍物检测。 您可以查看此参考实验室以了解更多信息: dev.ti.com/.../

    此致、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kyle

    我正在尝试在 AWR1642Boost 和 AWR1642Boost-ODS 之间做出决定、我遇到了这个问题。 您能否澄清 ODS 版本的"低增益"属性? 我们的主要兴趣是使用传感器获取高质量数据、从而使用 RCS 或其他手工制作功能区分行人、汽车或其他物体。 低增益是否会对该任务产生不良影响? 您是否有任何使用传感器对物体进行分类的示例?

    感谢你的帮助
    Hector G
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hector、

    我可以在此平台上提供有关 AWR1642BOOST-ODS 天线模式的信息、这是一种具有低增益和宽视场的单贴片天线配置。

    如果您希望将此传感器放置在距离目标物体超过10米的位置、以包括行人、汽车等、我建议您使用 AWR1642BOOST。

    此致、
    Kyle