Other Parts Discussed in Thread: HDC2010
大家好、
需要帮助、卡在下面。
问题->无法通过 I2C 从 HDC2010获取数据、I2C 连接不正确。
最初、HDC 会为寄存器0x00提供0x00、但随后会变为高电平。 似乎没有反应。
随附的是我的微控制器和 HDC2010之间的 I2C 通信的示波器图-怀疑有任何 ACK 问题?
控制器将 I2C 位拆裂至2个 GPIO。
有什么提示为什么?
谢谢、
Prasad
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: HDC2010
大家好、
需要帮助、卡在下面。
问题->无法通过 I2C 从 HDC2010获取数据、I2C 连接不正确。
最初、HDC 会为寄存器0x00提供0x00、但随后会变为高电平。 似乎没有反应。
随附的是我的微控制器和 HDC2010之间的 I2C 通信的示波器图-怀疑有任何 ACK 问题?
控制器将 I2C 位拆裂至2个 GPIO。
有什么提示为什么?
谢谢、
Prasad
我已经继续操作、将 IO 引脚放置在我的位 bang 代码周围、在那里需要/发送 ACK。
粉红色迹线:来自 HDC2010的 ACK
绿色轨迹: 从我的微控制器发送 ACK / NACK。
Trace# 3:显示 HDC2010
Trace#4:显示 HDC2010不存在(地址错误)
HDC2010会产生一些交互、内部状态机也会以某种方式被锁定。
我的位拆裂 I2C 出了什么问题? 是否有潜在客户?
Trace# 3:HDC2010为地址发送初始 ACK、但不为寄存器发送、然后再次发送以供后续读取地址。 它发送0x00作为输出(看起来像 SM 锁定)
跟踪4:此处没有 HDC2010响应、因为发送地址不同。 显示未从器件接收到 ACK。 此外、处理器还发送 ACK 或 NACK。
您好、Matt、
我可以在 HDC2010数据表中将问题跟踪为次要拼写错误(我根据该数据表来使拆裂的 I2C 接口工作)。
附加相关图片。
数据表:首先显示地址不起作用的 A (R)指令-导致图1响应。
HDC2010的正确响应如图2所示、其中以地址开头的(W)指令。
图1:显示问题-。HDC2010中无有效数据
图2:显示了所需的操作以及 HDC2010的有效数据输出-当给出第一条(W)指令时
向可能遇到相同问题的任何人分享上述内容、并在数据表上进行更正。
此致、
Prasad
谢谢 Matt、
接下来、我会看到一些测量问题。
因此、我也将发布为单独的问题。
因此、我们将在正常的室内环境中测量湿度- HDC2010仅焊接在 PCB 上并保持未被暴露。
同时测量5个传感器、时间范围为~200ms
我们看到读数已关闭、并且未在预期的错误窗口中收敛。
您可以看到以下数据大约每2秒输出一次
S0 - 25.15和61.10
S1 - 24.65和43.01
S2 - 24.85和50.08
S3 - 24.71和32.67
S5 - 25.08和42.56
S0、S1、S2、S3和 S5、测量值由我们的 MCU 读取并打印出来。
00004、00:04、S0、25.12、60.37、S1、24.68、41.90、S2、24.88、49.66、 S3,24.72,32.61,S5,25.02,42.53
00006、00:06、S0、25.04、59.74、S1、24.68、41.40、S2、24.89、49.37、 S3,24.71,2.50、S5,24.92,42.58
00008、00:08、S0、24.95、59.47、S1、24.65、42.03、S2、24.87、49.36、 S3,24.68,32.54,S5,24.854.85
00010、00:10、S0、25.26、60.26、S1、25.03、45.87、S2、25.50.33、12、 S3,25.51、32.59、S5,25.46、47.20
00012、00:12、S0、26.16、67.35、S1、25.81、1.00、S2、26.08、54.21、 S3,25.98,33.26、S5,26.03,54.18
00014、00:14、S0、26.62、72.58、S1、26.16、58.80、S2、26.34、55.79、 S3,26.1833.60、S5,26.3251.66
00016、00:16、S0、27.02、76.49、S1、26.55、62.38、S2、26.70、57.39、 S3,26.57,33.93、S5,26.78,52.52
00018、00:18、S0、27.46、69.57、S1、26.93、63.58、S2、27.01、58.19、 S3,26.86,34.08、S5,27.18,52.80
00020、00:20、S0、27.08、78.01、S1、26.65、52.57、S2、26.74、57.21、 S3,26.52,34.07、S5,26.82,48.33
00022、00:22、S0、26.90、71.91、S1、26.51、43.41、S2、26.63、54.37、 S3,26.43,33.69、S5,26.86,45.75
请告诉我您的意见。
此致、
Prasad