This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:雷达 CAN RX

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/724011/awr1443boost-can-rx-on-radar

器件型号:AWR1443BOOST

大家好、我想问一下雷达侧的 CAN 消息接收情况。 我能够成功地将 CAN 消息从雷达传输到主机、但是如果我想从主机发送 CAN 消息、通信将停止。 我在 这里学习了本教程。 传输数据时是否必须使用特定的 ID、因为现在我只使用 ID 100、消息是0102030405060708。

最棒的

Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此时是否能够接收到消息?

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cesar、

    感谢你的答复。

    否、此时我无法在雷达上接收消息。 我可以传输消息、但每当我尝试向其发送消息时、它都会中断从雷达传输的消息。

    最棒的
    Christoph
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Christoph、

    您将需要检查在重新创建 Rx 消息对象时配置的消息 ID。
    请创建具有从主机传输的消息 ID 的接收器消息对象。

    -Raghu