This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:AR1 DLL 函数

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/723196/awr1243-ar1-dll-functions

器件型号:AWR1243

是否有人知道我可以在哪里阅读 DLL 文件中实现的 AR1函数?

Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请向我们提供更多详细信息吗?

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cesar、

    我正在浏览脚本、有一些函数正在使用、但我无法找到原始定义、仅找到 AR1xController.dll。 您知道哪里可以找到原稿、以便了解如何更正确地使用它们吗? 如果您需要更多信息、请告诉我。

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriel、

    我担心目前在一个地方没有太多可用的文档-我们正在考虑将其包含在未来的版本中。

    LUA 函数对应于更加直观的 UI 设置。 这些设置中的每一个都调用相应的 API、这些 API 在 AWR1xxx_Radar_Interface_Control.pdf 文档中进行了记录、该文档作为 DFP 的一部分提供。

    对于 LUA 函数本身、可在 RadarStudio 中通过调用 LuaShell 中的"帮助函数名称"获得一些基本帮助。

    希望这对您有所帮助、
    Anand