This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:IWR1443

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/718864/iwr1443-iwr1443

器件型号:IWR1443

我们对速度测量感兴趣。

IWR1443测量速度[样本/秒]的速度有多快?

我们在数据表中找不到它。

此致

格拉斯马彻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您对哪种类型的应用感兴趣?

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要测量笔架的速度。 测量范围:0 - 5米/秒 精度:0、02米/秒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您应该能够使用 IWR1443实现这一点。

    在购买 EVM 之前、请查看传感估算器:

    dev.ti.com/.../

    选择 xWR1443、您应该能够查看器件的一些功能


    谢谢你
    Cesar