This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:如何在 Ubuntu 16.04中设置 AWR1243BOOST+毫米波 DevPack + TWS1400 EVM?

Guru**** 2547550 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243BOOST, AWR1443BOOST, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/717359/awr1243boost-how-to-setup-awr1243boost-mmwave-devpack-tws1400-evm-in-ubuntu-16-04

器件型号:AWR1243BOOST
主题中讨论的其他器件: AWR1443BOOSTAWR1243

尊敬的 TI 支持:

我目前正在使用以下硬件链:AWR1243BOOST+毫米波 DevPack + TWS1400 EVM 和以下软件链:RadarStudio v1.9.2.1 + HSDC Pro。 我能够捕获原始 ADC 数据。 整个设置在 Windows 7中工作正常。 在 Ubuntu 中是否有任何教程/线程来设置这些硬件和软件链。 期待快速帮助。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    RadarStudio 只能在 Windows 操作系统上运行、它不支持 Ubuntu 操作系统。


    BR、
    Jitendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jitender、您好!

    感谢您提供信息。 我的最终目标是获得 AWR1443Boost ( 3D PCL)等输出,您能提供什么帮助吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在没有 Radar Studio 的情况下、是否有任何方法可以使用它? 我的最终目标是尝试使用12xx 的3D 点云等应用。 我正在尝试访问 ROS 应用端、例如使用12xx 的具有14xx 和16xx 系列的应用端。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 AWR1243、我们只有 RadarStudio、它可以处理捕获的数据并绘制数据。
    对于3D PCL、您需要编写脚本/代码、以 C 语言从现有的多个应用(TI-Rex 和 SDK)中引用。

    另一个参考是适用于 AWR1243+TDA3x 设置的处理器雷达 SDK、其中通过 CSI-2在 TDA3x 上捕获数据。 您还可以从该软件包中获取一些参考信息。
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    TSW1400向 PC 提供原始 ADC 数据、如果是 AWR14/16xx、HWA / DSP 将分别处理相同的 ADC 数据。


    此致、
    Jitendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于长时间不活动、此主题已关闭。
    请回复重新打开或创建新帖子。

    此致、
    Jitendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Jitendra