This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:"TDC1000_7200EVM"GUI 程序的 LabVIEW 源代码

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/721627/tdc1000-tdc7200evm-labview-source-code-of-the-tdc1000_7200evm-gui-program

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

是否有人访问此源代码?

此致、Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、

    我将在 Chat 中以单独的链接向您发送源代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,我也可以给我发送吗? 我非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lukasz、

    在此 E2E 论坛中添加朋友并向我发送消息、我将发送该链接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bharat

    感谢您提供源代码。
    当我打开项目时、找不到文件"幻灯片填充颜色"vi"。 我删除了该函数、因为我不需要它。
    其余的似乎正常工作

    Best Stefan