This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDEP-0092:SRR 应用:它是否支持 MmwDemo_rxChanPhaseBiasCompensation?如何实现?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/721957/tidep-0092-srr-application-does-it-support-mmwdemo_rxchanphasebiascompensation-and-how-to-do-it

器件型号:TIDEP-0092

大家好、

SDK:MMWAVE_SDK_02_00_00_04

应用: mmWave_industrial_toolbox_2_4_0/lab0012_SRR_16xx:

问题:

我们需要执行 CompRangeBiasAndRxChanPhase、例如 MMW 应用。

SRR 应用的 dss_data_path.c 中有一个定义"Compensate_for_gain_phase_offset"。

如果我们想像 mmw 演示应用那样执行 compRangeBias 校准、如何在 SRR 应用中实现它?

谢谢

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    SRR 演示未实现范围偏置补偿。
    如果没有校准、范围测量中存在~8cm 的偏移偏置。 对于 SRR 演示、不需要该级别的绝对精度。

    要为您的应用实现它、我建议您参考16xx OOB 演示中的实现、然后将其添加到 SRR 演示中。
    需要注意的一些关键事项:
    -偏置校正发生在 dss_data_path.c 的 MmwDemo_XYcalc 函数中(请参阅 OOB dss_data_path.c 中的第645行)。 您需要在 SRR 的 MmwDemo_XYcalc 函数中实现类似的逻辑
    -由于 SRR 演示不使用 CLI 命令进行配置,因此您需要将校准命令作为常量处理,这与 profileCfg 命令作为 SRR_CONFIG_啁 啾_design_*处理的方式类似

    Amanda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amanda、

    感谢你的帮助。

    我将检查 OOB 演示源代码。

    如果我们有任何问题、我们将创建新的线程。

    谢谢  

    John