请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1642 工具/软件:Linux
我使用 的传感器是 IWR1642BOOST。 现在、我可以从 Rviz 界面看到点云、如下图。 如何实时提取每个点的 X、Y 和 Z 坐标?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
我使用 的传感器是 IWR1642BOOST。 现在、我可以从 Rviz 界面看到点云、如下图。 如何实时提取每个点的 X、Y 和 Z 坐标?
您好、Xiaorui、
RVIZ 可视化工具不提供直接提取点云信息的选项。 如果您要在代码中执行此操作、您自己的应用 程序将需要订阅 PointCloud2主题并解码消息以获取 X、Y、Z 和强度信息。 毫米波 ROS 驱动程序中使用的 PointCloud2结构的格式将在以下主题中讨论:
Linux/AWR1642BOOST:ROS 封装消息数据格式
以下主题讨论毫米波 ROS 驱动程序代码在哪里是消息的结构、即填充了 XYZI 值:
编译器/IWR1443BOOST:在 Rviz 中将强度信息更改为速度
如果您只想分析检测到的对象的点云信息、可以使用 mmWaveDemoVisualizer 的测试版、该版本允许您以 CSV 格式保存点云。 以下主题中讨论了这一点:
如果此问题解决了您的疑问、请将此主题标记为已回答、否则如果您有更多问题、请返回。
谢谢
尼廷