This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642:我正在使用短程雷达演示进行研究,我想将 USRR 的射频启动频率更改为76.01GHz,这意味着 SRR 和 USRR 使用相同的启动频率76GHz,但似乎不起作用?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/721644/ccs-awr1642-i-am-studying-with-the-short-range-radar-demo-i-want-change-the-rf-start-freq-of-usrr-to-76-01ghz-that-means-srr-and-usrr-use-a-same-start-freq-76ghz-but-it-seems-that-does-not-work

器件型号:AWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

在一帧 中,我不能对2种线性调频脉冲?使用相同的 VCO,即使它们位于 不同的子帧中? 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    只需将 USRR 的起始频率从77.01GHz 更改为76.01GHz 就不起作用、因为您没有考虑定义线性调频脉冲的任何其他参数。 线性调频脉冲的带宽被定义为频率斜率和斜坡结束时间的乘积。

    对于80米 SRR 线性调频脉冲配置、起始频率为76.01GHz、频率斜率为8MHz/us、斜坡结束时间为56us。 这会导致总带宽为448MHz。

    对于20米 USRR 线性调频脉冲配置、起始频率为77.01GHz、频率斜率为42MHz/us、斜坡结束时间为87.28us。 因此总带宽为3.666GHz。

    AWR1642具有两个 VCO、可在不同频段中生成线性调频脉冲。 VCO1支持76-81GHz 的频率。 VCO2支持77-81GHz 的频率。 线性调频脉冲必须保持在两个 VCO 之一的范围内。 在您的示例中、如果您只采用 USRR 线性调频脉冲配置、并且只将起始频率从77.01GHz 更改为76.01GHz、则该新线性调频脉冲将跨越两个 VCO 的频率、这是固件所不允许的。 这会导致错误并导致故障。

    您需要更改的不仅仅是起始频率、这样才能使其正常工作。 但还要记住、USRR 线性调频脉冲配置从77.01GHz 开始的原因是利用更大的带宽来提高距离分辨率。

    请随时查看我们的在线培训系列、网址为 :training.ti.com/mmwave-training-series

    此致、
    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、
    感谢您的回答,我理解您所说的提示,当我将 USRR 的开始频率更改为76.01GHz 时,我还将斜率设置为10M/us,,并将斜率结束时间设置为90us,,因此带宽约为900MHz,但它仍然不起作用。 我想问的问题是、我们不能在一个帧中使用相同的频率频带76-77GHz 两次?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您的问题的含义并不完全清楚。 如果我理解正确、您可以在单个帧中使用两个不同的线性调频脉冲、这两个线性调频脉冲跨越同一个 VCO。 在本例中、覆盖76 - 77GHz 的是 VCO1。

    但是、正如我在上一篇文章中所述、您需要考虑用于配置配置文件的所有参数。 请通读此白皮书、以更好地了解所有线性调频脉冲参数。

    www.ti.com/.../swra553.pdf

    此致、
    Kyle