This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/IWR1642BOOST:如何通过 Rviz 提取点云的坐标?

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/721857/linux-iwr1642boost-how-can-i-extract-the-coordinates-of-point-cloud-via-rviz

器件型号:IWR1642BOOST

工具/软件:Linux

我使用的传感器是 IWR1642BOOST。 现在、我可以从 Rviz 界面看到点云、如下图。 如何实时提取每个点的 X、Y 和 Z 坐标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    看起来此主题已创建两次、因此将以重复的形式关闭此主题、并将在另一个相同的主题中发布响应:
    e2e.ti.com/.../721864

    此致、
    John