This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AWR1642BOOST:如何使用开箱即用演示刷写 AWR1642BOOST?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/720866/linux-awr1642boost-how-to-flash-awr1642boost-with-out-of-box-demo

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:Linux

如何在 AWR1642BOOST 中进行开箱即用演示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Krishna、

    若要刷写预编译的二进制文件、应使用可在以下位置找到的 TI Uniflash 工具: processors.wiki.ti.com/.../Category:CCS_UniFlash

    此致、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Kyle。
    很抱歉耽误你的时间。
    但是、我怎么知道我的板 AWR1642BOOST 修订版 A 可以支持哪些 bin 文件?
    由于我想在电路板上刷新开箱即用的 demo.bin、因此我提出了这一疑问。
    提前感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Krishna、

    您需要读取芯片上的器件标识、以确定您拥有的器件版本。 如果芯片的底部显示为"502"、则表示您有一个 ES 1.0器件。 如果芯片的底部显示"502AC"、则表示您有一个 ES 2.0设备。 您需要将此信息与版本说明交叉参考、以查看支持的器件版本。

    如果您有 ES 1.0器件、则应下载 SDK v1.2。

    如果您有 ES 2.0设备、则应下载 SDK v2.0。

    对于汽车工具箱或工业工具箱中的任何实验、您都需要仔细检查版本说明、以确保您的器件能够基于其所基于的 SDK 版本运行特定的实验。 您可以选择下载汽车和工业工具箱的早期版本。 请搜索此论坛以了解如何执行此操作、因为此问题已得到解决。

    此致、
    Kyle