This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] OPT3001:OPT3001与 OPT3002

Guru**** 2549820 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3001, OPT3002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/721437/faq-opt3001-opt3001-vs-opt3002

器件型号:OPT3001
主题中讨论的其他器件: OPT3002

OPT3001 测量电平为0.01lux 至83k lux、 OPT3002 测量电平为1.2nW/cmcm 至10mW/cmcm。

这些测量级别之间有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OPT3001具有人眼光谱、而 OPT3002具有更宽的频带(测量超出人眼可见范围的能量)。
    Lux 是用于照明度(流明/单位面积)的术语、在光度测定中用于指示人眼感知的强度。
    因此、Lux 术语的使用仅适用于人眼带中的能量。 我们在 OPT3001中使用它。 但是、如果我们在更宽的频带内测量能量、则会使用瓦特/单位面积。