This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:AWR1443 BPM MIMO 配置

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/715569/awr1443boost-awr1443-bpm-mimo-configuration

器件型号:AWR1443BOOST

在相关帖子中、给出了 BPM MIMO 的配置设置。  

在 BPMConfig 中进行这些设置并单击 ACTIVATE 之后、我们需要在 SensorConfig 中执行哪些设置?  

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请检查毫米波 SDK OOB 演示中提供的 bpm 配置文件配置

    C:\ti\mmwave_sdk_01_02_00_05\packages/ti\demo\xwr16xx\mmw\profiles

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、让我尝试使用它...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Kyle、我已经尝试了 BPM MIMO 的.cfg 文件、但无法理解如何在 Radar Studio 中将设置添加到此.cfg 文件。
    我在 BPMConfig 之前已经完成了所有工作、但无法理解 SensorConfig 在此模式下应该进行哪些设置。 我认为在.cfg 文件中写入命令的模式与在 Radar Studio 的 Output 窗口中显示命令的方式不同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、

    我已经完成了配置文件、但 无法理解我需要在 BPM MIMO 的 SensorConfig 选项卡中进行的设置。 我已经在 BPMMIMO 选项卡中完成了设置并激活了配置、但无法理解 SensorConfig 选项卡中的操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    您似乎也在以下主题中提出了相同的问题、并在其中得到了解决:

    AWR1642BOOST:bpm MIMO 配置设置

    此外、上面的线程引用的线程中提供了详细的 BPM 设置:

    AWR1443BOOST:AWR1443 BPM MIMO 配置

    我相信您的查询在上述帖子中得到了解决。 如果您对此主题有更多问题、请返回。

    此致

    尼廷