This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP75:TMP75C

Guru**** 2529580 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP75C, TMP117, TMP116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/721145/tmp75-tmp75c

器件型号:TMP75
主题中讨论的其他器件: TMP117TMP116

我们在产品中使用 TMP75C 温度,我想知道我们的产品测试中是否需要校准 TMP75C 传感器? 或者它是无校准 IC?
如果需要、您能否分享校准方法? 我们如何验证温度传感器?
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、论坛用户、

    TMP75C 器件在出厂时根据工作范围的规格进行了校准。 如果需要保护最大值、则需要进一步校准。
    另一方面、TMP116和 TMP117已使用更严格的规格进行校准。