This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:从 Matlab 调用 lua 脚本

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/719609/awr1243-call-lua-script-from-matlab

器件型号:AWR1243

我正在 Matlab 中自动执行一些校准例程。 我创建了初始化 lua 脚本和一些其他 lua 函数、这些函数将在校准过程中调用、从而更改雷达参数、获取数据并写入文件。 它们在 mmWave Studio 命令行中运行正常。

如何从 Matlab 进行系统调用以运行这些带有输入参数的脚本。 我知道如何从 Matlab 调用命令行可执行文件、但这是否是基于 mmWave Studio 执行此操作的命令?

谢谢、Gabriel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriel、

    mmWave Studio 的当前版本中存在一个错误-您需要使用此链接中的版本替换配置文件:
    e2e.ti.com/.../mmWaveStudioConfigUpdate.7z

    (此修复程序将包含在下一版本中)。

    之后、您可以按照 mmwave_studio_user_guide.pdf 第21节或该主题中的说明进行操作:
    e2e.ti.com/.../2477527

    此致、
    Anand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Anand、

    我运行的是 mmWave Studio 1.0.4.1版。 我能够在不更新配置文件的情况下运行 Matlab 脚本。 我现在能够运行 Matlab 的简单 lua 脚本。

    我的一些 Matlab 例程将执行 lua 函数并等待它们完成。 如何将 lua 函数中的值返回到 Matlab?

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriel、

    恐怕无法从 lua 函数中检索返回值并将其返回到 Matlab 中。 您可能可以作为 lua 脚本的一部分进行大多数函数返回值处理、具体取决于 Matlab 可以处理的某些输出文本文件中提供的结果。

    此致、
    Anand