This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:AWR 1243

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/716777/awr1243-awr-1243

器件型号:AWR1243

我想问一下 awr1243级联、我在4芯片板上没有看到很多更新。

1)视频建议 RCS 约为0.5m 时的人可以检测到长达120m 的距离、正常的 awr1243/1443/1642只能检测到长达~30m 的距离、即  

  4倍或(24dB?)的改进、角度分辨率为1.4度。

2)在视频"training.ti.com/build-cascaded-radar-using-tis-mmwave-sensors"中。 有一块包含4个芯片的电路板、是否可供购买?、。

3) 3)是否有任何 TI 合作伙伴或可购买级联板的 TI 电路板?

4) 4)如果没有、我知道您有一个2芯片级联板。 我似乎无法找到参考设计、您能否为我提供链接。

5)  5)再说一次、是否有任何 TI 或 TI 合作伙伴生产此电路板。

谢谢你

是的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、YL、

    遗憾的是、TI.com 目前不提供级联板。 将于今年晚些时候推出。

    您能不能帮助我们了解您的用例是什么、以便我们提供更具体的回复。

    此致、
    Kaushal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    YL、

    关闭此主题。 如果您有其他问题、请创建新主题

    此致、
    Kaushal