This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26LV:LM26LV 未通电时的 nOVERTEMP 输出

Guru**** 1815690 points
Other Parts Discussed in Thread: LM26LV
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/717747/lm26lv-novertemp-output-when-the-lm26lv-is-not-powered

器件型号:LM26LV

你好。  

当 LM26LV 未通电时、使用 nOVERTEMP 开漏输出(引脚3)是否安全?  (假设 nOVERTEMP 引脚上的电压保持在-0.3V 至6V 之间)

此外、当 LM26LV 未通电时、是否保证 nOVERTEMP 对地具有高阻抗?

感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将对此进行研究。 通常、我们看到上拉电压大于器件本身的 VDD 时会出现问题。 我会在得到答案后再与您联系。

    谢谢、

    Audrey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果 nOVERTEMP 的上拉电压处于最大额定值范围内、则不会因 LM26LV 的规格而损坏器件。 但是、在 nOVERTEMP 下的电源序列发生在 LM26LV 的 VDD 之前的情况下、由于内部 ESD 结构、可能会发生闩锁。 因此、最安全的连接是使用与器件 VDD 相同的电源在 nOVERTEMP 处提供电压。

    当未提供 VDD 时、输出阻抗预计为高阻抗、但内部 NMOS 栅极可能会根据条件浮动。 因此、不能完全保证输出阻抗。

    此致、

    Audrey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细答复。  未上电时、我不会使用 LM26LV!