This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:有关 DCA1000 EVM 和 mmWave Studio 的问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/717691/iwr1443-question-on-dca1000-evm-and-mmwave-studio

器件型号:IWR1443

你(们)好

我将 MMWAVE_STUDIO_01_00_00_00与具有 IWR1443的 DCA1000搭配使用、并尝试运行 DataCaptureDemo。

作为一个设置、BSS FW 参考"C:\ti\mmwave_studio_01_00_00\rf_ever_firmware\radarss\xwr12xx_xwr14xx_radarss_es2.0.bin"
和 MSS 固件是指"C:\ti\mmwave_studio_01_00_00\rf_eval_firmware\masterss\xwr12xx_xwr14xx_masterss_es2.0.bin"。
单击加载(3)和加载(4)在上述操作完成后、下载固件成功。

但我尝试运行 DataCaptreDemo_xWR.lua、引用 BSS FW 和 MSS FW 文件夹会像所附图片一样自动更改、
MSS FW 下载停止0%。(已成功下载 BSS FW)

如何纠正此状态?

我已经提到 了 e2e.ti.com/.../710891、但我的工作做得不好。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Lua 脚本负责固件加载。 在运行 lua 脚本之前、只需按 SET(1)和 Connect (2)、无需手动加载固件。 固件加载后、如果尝试重新加载、则会出现问题。

    谢谢、此致、

    Michelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Michell!

    感谢您的建议、我可以解决这个问题。