This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:mmWave studio、DataCaptureDemo_xWR.lua、AR1.StartMatlabPostProc ()

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/717623/iwr1443boost-mmwave-studio-datacapturedemo_xwr-lua-ar1-startmatlabpostproc

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443

大家好、

我正在尝试使用 iwr1443 EVM、DCA 1000和 mmWave Studio 捕获原始数据并执行一些后期处理。

当我读取 dca1000 EVM 快速入门第4页中提到的 DataCaptureDemo_xWR.lua 时,我找到了以下行:

-对捕获原始 ADC 数据进行后处理

AR1.StartMatlabPostProc (ADC_DATA_PATH)
WriteToLog ("请等待几秒钟以进行 MATLAB 后处理.....。 !!!! "n"、"绿色")
RSTD.SLEEP (10000)

我想读取 AR1.StartMatlabPostProce()函数的代码,但找不到它。 请您告诉我如何查找或向我提供?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    作为 mmWave Studio 源代码的一部分、AR1函数不是要共享的开源代码。
    如果您有兴趣在自己的代码中进行处理、下面的 e2e 链接可能会有所帮助:
    e2e.ti.com/.../2620109

    谢谢、此致、
    Michelle