This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642BOOST:无法连接到 XDS110 USB 调试器

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/717705/ccs-awr1642boost-unable-to-connect-to-xds110-usb-debug-prob

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1642UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI 专家:

下载无效的固件后、我遇到了调试项目的问题。  

我发现在 CCS 中无法连接到 AWR1642BOOSTER 进行调试。  

我使用 unflash 将 xwr14xx_ccsdebug_mss.bin 编程到 AWR1642 booster 中、无法连接到目标。

它显示了以下错误消息:

连接到目标时出错:
(错误-260 @ 0x0)
尝试连接到 XDS110失败。
原因可能是以下原因之一或多个:未连接 XDS110、无效
固件更新、XDS110序列号无效或 USB 故障
电缆。 固件和序列号可使用进行更新
xdsdfu 实用程序位于.../ccs_base/common/uscif/xds110中
安装目录。 查看此处的 readme.txt 文件
以了解相关说明。
(仿真包8.0.27.9)

我尝试按照"XDS110支持注释"中的说明进行操作。

我  在 DOS 命令窗口中运行 xdsdfu -e。  但是、它显示了以下消息:

USB 设备固件升级实用程序
版权所有(c) 2008-2018 Texas Instruments Incorporated。 保留所有权利。

正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...

在总线上未找到请求的器件。

由于某些原因、它看起来找不到我的 AWR1642BOOSTER。

您能否提供更多信息来帮助我解决此问题?

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    添加有关此问题的更多信息。
    我在另一台 PC 上使用相同的 AWR1642BOOSTER 并运行 CCS。 连接或进入调试模式没有问题。
    我的 CCS 或 SDK 设置看起来有问题、因此我无法在之前的 PC 中使用 CCS 连接 AWR1642BOOSTER 来进行调试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、
    XDS110驱动程序在您的 PC 上出现了一些问题。

    我建议从 Windows 设备管理器中卸载 XDS110驱动程序(带有删除选项)。
    然后安装 XDS 仿真驱动程序
    software-dl.ti.com/.../self_cert_export.html

    注意-使用'xwr16xx_ccsdebug.bin'文件使用 Uniflash 而不是'xwr14xx_ccsdebug_ms.bin'刷写到 AWR1642。


    此致、
    Jitendra