This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:可用于身体成像。

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/717307/iwr1642-possibility-of-using-for-body-imaging

器件型号:IWR1642

您好!

是否可以将此模块用于体成像应用?

它是否会有害?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    首先、我们需要了解雷达传感器是否可用于此类用例。

    我们目前有一个演示、展示如何检测生命体征。

    我们尚未尝试其他用例。

    我们建议您搜索文献

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您提供信息。
    您能给我这个演示的链接吗?
    此外、我还能提供应用工程师的详细联系信息、以便进一步讨论此事。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hasith、

    Resource Explorer 上提供了各种实验(包括生命体征)。 dev.ti.com/.../

    如需进一步的技术支持、我们建议您使用 E2E 论坛与 TI 应用工程师进行所有交流。


    谢谢、
    Akash