This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:AWR1642Boost 和 AWR1642Boost+mmWave-DevPack

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/717094/awr1642boost-awr1642boost-and-awr1642boost-mmwave-devpack

器件型号:AWR1642BOOST

使用读取 ADC 数据之间的区别是什么  

1) 1) AWR1642升压

2) AWR1642Boost 和 mmWaveDevPack。

在什么条件下、我们是否需要 MMWAVE-DevPack?

非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anum、

    要使用我们的射频软件平台 mmWave Studio、需要使用 MMWAVE-DevPack。 对于基于 SDK 1.1的捕获演示、您只需要 AWR1642BOOST。 此演示不需要 DevPack。

    如果您希望捕获大量数据、则需要 DCA1000。 此 EVM 集成了 DevPack 的功能、并为您的计算机提供以太网数据流。

    此致、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦,还可以。。。。。

    非常感谢。