请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPT8241-CDK-EVM
您好!
我想问您一个有关 Voxel Viewer 的"OS"的问题。
我们可以在"Windows10"上使用 Voxel Viewer、而不是在"Windows7"上使用吗?
因为虽然我在 Win10上评估了 Voxel Viewer,但行为 有时不稳定。(暂停)
您知道这种不稳定的根本原因吗?
如果你给我任何建议、我 会非常感激!
此致、