This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST-ODS:对于 AWR1642BOOST-ODS 基本评估而言、MMWAVE-DEVPACK 板是必需的

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/716982/awr1642boost-ods-is-mmwave-devpack-board-mandatory-for-awr1642boost-ods-basic-evaluation

器件型号:AWR1642BOOST-ODS

我的目的:使用 RF/mm 频率分析仪/功率计评估 EVM 板的基本 RF/mm 性能。 默认内部设置为 nough。

如果需要 、是否需要 MMWAVE-DEVPACK 板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您希望在无需开发大量代码的情况下评估基本射频性能、我建议您购买毫米波 DevPack。 借助 DevPack、您可以使用 mmWave Studio 实现基本射频功能、从而更轻松地执行您在帖子中提到的测量类型。

    此致、
    Kyle