This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:需要 IWR1443BOOST 支持

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/715706/iwr1443boost-need-support-for-iwr1443boost

器件型号:IWR1443BOOST

我正在使用 IWR1443BOOST 检测聋人和哑人的手势。

我是一 名最后一年的工程学学生、我需要一些指导来了解从哪里开始。

Murtaza Poonawala

42、Shivnagar Indd Sock.、B/H udhna 总线支架、

加利旧汽油泵,主路,乌德纳,苏拉特- 394210。

印度古吉拉特。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Murtaza、

    您可以随附毫米波工业工具箱。
    有一些手势识别的示例代码、称为 Twirl 和滑动、针对 IWR1443BOOST 进行了预编译。

    我想这将会有所帮助。

    谢谢、
    Anurag
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这非常有用、但我能添加其他手势、如 hello 或 goodMorning 等
    这是我正在进行的一个文本对话手势。

    正在等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Murtaza、

    如果您谈论的是雷达前方的手波运动、那么我想您肯定可以这样做。
    如果您尝试更深入地探究理论细节并通过示例进行学习、
    当然、这需要大量工作、但确实可以完成。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢主席先生。
    如果我需要帮助、可以帮我吗? 通过个人电子邮件或 WhatsApp。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Murtaza、

    工业工具箱中提供了两个手势演示: dev.ti.com/.../

    如果您想实施更多手势、您需要为更多开发做好准备。 如有疑问、请访问 E2E。

    祝您学习顺利!


    谢谢、
    Akash