请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM95071 您好!
LM95071数据表中提到了"转换时间与温度间的关系"图、您能告诉我如何测量转换时间吗?
例如、它们是每个温度的采样数、串行时钟周期、过程条件等。
此外、您能否在最坏的情况下提供该图(转换时间为228ms)。 ?
此致、
加藤
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.