This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM95071:转换时间与温度间的关系图

Guru**** 1180590 points
Other Parts Discussed in Thread: LM95071
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/715560/lm95071-graph-for-conversion-time-vs-temperature

器件型号:LM95071

您好!

LM95071数据表中提到了"转换时间与温度间的关系"图、您能告诉我如何测量转换时间吗?
例如、它们是每个温度的采样数、串行时钟周期、过程条件等。
此外、您能否在最坏的情况下提供该图(转换时间为228ms)。 ?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kato-San、

    如果您使用示波器监控电流消耗、则可以测量转换时间。 转换结束时、电流消耗将下降。

    228ms 是温度、电源和工艺变化范围内最坏情况转换时间的规格。 我们没有其他图表可供分享。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ren-San、您好!

    感谢您的解释。

    对于图8,该图数据是用示波器测量的吗?
    如果该图解数据是通过另一种方法获得的、请告诉我如何获取。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    监控电流消耗是测量转换时间的一种方法。 我们通常使用隐藏功能来缩短生产测试时间并提高测试覆盖率。 我无法分享隐藏功能或生产测试的详细信息。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ren-San、您好!

    感谢您的解释。

    我明白了。

    此致、
    加藤