This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:按国家/地区列出的毫米波雷达频率的使用状态

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1192884/iwrl6432-usage-status-of-mmwave-radar-frequency-by-country

器件型号:IWRL6432

您好、Radar Champ

我们有一位客户想要将 AI 功能添加到摄像头模块中、并且我们希望包含雷达功能。

在使用24GHz、60GHz 和77GHz 带宽的产品中、他们考虑到频率使用状态和按国家/地区分类的 IC 单价、正在计划产品系列。

您能告诉我按国家/地区列出的毫米波雷达频率的使用状态吗?

据了解,他们希望了解主要国家目前使用频率的情况,如下所示。

谢谢

此致、  

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    您必须逐国查看 其法规允许的内容。 此论坛旨在获取有关设计的技术帮助。

    最棒的

    不需要