This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVE-SDK:能否为级联毫米波传感器推荐处理器?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, TIDEP-01012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1186582/mmwave-sdk-could-you-recommend-a-processor-for-cascaded-mmwave-sensor

器件型号:MMWAVE-SDK
主题中讨论的其他器件:TDA2AWR2243TIDEP-01012TIDEP-01017

我们计划 使用级联毫米波传感器设计4D 成像雷达。

哪 款处理器是最佳选择?

TI 处理器 SDK 雷达支持 TDA2和 TDA3。

从毫米波雷达性能的角度来看、使用 TDA2或 TDA3的不同处理器有何区别?

您能给我们一个建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。

    目前、没有针对最新 AWR2243级联传感器的处理器 SDK 支持。

    因此、不建议将 TD 2/3用于级联主机。

    TI 对4芯片级联主机处理器没有任何建议。

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cesar、

    您知道 TIDEP-01017和 TIDEP-01012参考设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、

    不再支持 TIDEP-01017软件实时演示、也不会针对最新固件进行更新。

    TIDEP-01012是用于捕获原始数据的工具。 以黑盒形式提供 、软件不可用。

    正确的做法是、TIDEP-01017和 TIDEP-01012中使用的数字板使用 TDA 器件。 但是、该板不适用于大规模生产。

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cesar、

    我可以使用 processor_sdk_radar_03_08_00_00吗?

    处理器 SDK-Vision (Vision SDK)和处理器 SDK-Radar (Radar SDK)是适用于 TDAx 处理器的多处理器软件开发套件。 该软件框架允许用户创建不同的 ADAS 应用数据流、其中涉及雷达捕获、雷达处理、视频捕获、视频预处理、视频分析算法和视频显示。  

    您为什么说 TIDEP-01012和 TIDEP-01017不适用于大规模生产?

    借助该电路板和 SDK、TI 演示了级联毫米波雷达 MIMO 模式和波束形成模式用例。

    Chris Meng 为社区提供了一种更新雷达 v3.8以支持 AWR2243级联 EVM 的方法。

    使用 TIDEP-01017和 TIDEP-01012作为参考来进行大规模生产的产品设计有哪些缺点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    开发处理器 SDK 雷达的团队不再提供支持。 因此、TI 不再支持此 SDK。

    处理器 SDK 雷达 v 3.8的软件更新尚未经过 TI 固件开发团队验证。

    我认为软件开发将是为大规模生产进行产品设计的一项挑战。

    谢谢你

    Cesar