您好!
从阅读数据表中可以看出、我希望 TMP411能够与 BJT 或其他 P-N 结一起工作、例如简单的二极管。 我的客户有一个现有装配体、其中包括机械零件中的1N4148。
我选择 TMP411来测量这个二极管的温度、但是只从 TMP411获得'7F'(高字节)'F0'(低字节)、并且在 de SR 中获得一个'open'错误位。
该二极管通过2个100欧姆电阻进行连接、引脚上有1个1nF 电容。 但是、为了将其排除为一个问题、我尝试移除电容器并使电阻器短路、但这没有影响。
当我连接 PNP 晶体管(二极管连接)(例如 BC807或2N3906)时、我确实会从 TMP411中获得合理的值。
像1N4148这样的硅二极管是否应该正常与这个芯片一起工作?