This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP175:如果我不打算使用 ALERT 引脚、是否需要一个上拉电阻器?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1191676/tmp175-do-i-need-a-pull-up-to-the-alert-pin-if-i-don-t-plan-to-use-it

器件型号:TMP175

您好!

我们希望使用27个 TMP175传感器、而不 会使用 ALERT 引脚。 我假设、由于警报是开漏输出、我们可以安全地将警报引脚连接到 GND 或使 其悬空。 请对此可能性进行评论。

此致、

V. Angelov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 V. Angelov:

    您可以将 ALERT 引脚保持悬空 、也可以在未使用时连接到 GND。

    此致、

    Jesse