This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5055-5057EVM:查询

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5056, DRV5055-5057EVM, DRV5057, DRV5055
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1191262/drv5055-5057evm-inquiry

器件型号:DRV5055-5057EVM
主题中讨论的其他器件:DRV5056DRV5057DRV5055

您好!

你好。

我认为 DRV5056线性霍尔传感器应该是一个合适的起点、并为此购买了 EVM。

我想知道、如果我连接 USB 电缆、我将如何知道电源电压范围?

我还想了解有关 DRV5055-5057EVM 的更多信息。 是否有相同的教程? 工作方式、而不是用户指南。 此外、我在数据表中读出、传感器可以在3.3V 或5.5V 输入电源下工作。

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线、

    典型的 USB 连接将提供5V 电压。  DRV5055-5057EVM 上来自 USB 的5V 转换为3.3、这用作 PCB 其余部分的 VCC

    该 LDO 的可接受输入范围为2.2V 至5.5V、但由于它是 LDO、因此必须确保该电压高于压降电压(最坏情况为250mV)。  由于我们在输出端驱动3.3V 电压、因此我不会尝试使用低于3.6V 的电源来操作此 EVM

    此特定 EVM 配置为每个器件的 A1-A4灵敏度:DRV5055。 DRV5056和 DRV5057。  EVM 设置为使用按钮来选择要采样的器件、然后输出以实际电压、% FSR 或 mT 的计算输入的形式显示。   

    板载 MSP430直接对 DRV5055和 DRV5056进行采样、但 DRV5057必须在路由到 MSP430之前通过多路复用器进行选择。   

    该器件可在3.3V 和5V 电源下运行。  该器件的灵敏度为比例式、这意味着它将随 Vcc 而变化。  当 ADC 基准电压相同时、这很有用、因为它可以减少 Vcc 变化时可能出现的测量不确定性。