This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVE-STUDIO:MMWAVE-STUDIO:AWR1642BOOST 和 DCA1000连接

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST, MMWAVE-STUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/754154/mmwave-studio-mmwave-studio-awr1642boost-and-dca1000-connection

器件型号:MMWAVE-STUDIO
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642BOOST

尊敬的支持团队;

我连接了 AWR1642BOOST 和 DCA1000。

然后运行 MMWAVE-STUDIO 并读取 DataCaptureDemo_xWR.lua

但我无法获取 GUI。

也许、这个脚本在[RF Power-up]停止。

请帮帮我。

此致、

 山崎正山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sugiyama-Sam、您好!

    您能否手动运行一次捕获、以确保手动运行时一切正常?

    谢谢、
    Anand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sugiyama-san、您好!

    您是否有机会手动运行捕获序列?

    谢谢、
    Anand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand-San:

    我很抱歉耽误你的答复。

    我手动分步运行。

    重置 Conreol:设置

    2.RS232C 操作:连接

     然后出现“Disconnect (断开)”

    3.BSS FW:加载

    4.MSS FW:加载

    5.SPI:连接

     然后出现“Disconnect (断开)”。

    6. RT 加电

     然后没有发生任何情况。

    请告诉我错误的地方。

    此致、

     山崎正山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sugiyama-san、您好!

    运行上述序列后、您能否发布 mmWaveStudio 的屏幕截图?

    该序列看起来正确、您应该能够在这一点之后使用电路板。

    此外、Radar Studio 还有一个"输出"窗口、我在您之前的屏幕截图中没有看到该窗口。 您可以从"View -> Output"菜单激活它。
    此窗口包含手动运行脚本或运行命令时发生的所有事件的运行日志。 您能否在此处发布这两种情况的日志?

    此致、
    Anand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand-San:

    感谢您的支持。

    我已连接三个日志文件。

    请参阅这些文件。

    1.mmwave-studio_start.log:GUI 启动日志

    2.mmwave-studio_manual.log:手册日志

    3.mmave-studio_lua.log:使用脚本的日志

    此致、

     山崎正山

    e2e.ti.com/.../5282.mmwave_2D00_studio_5F00_start.log

    e2e.ti.com/.../7357.mmwave_2D00_studio_5F00_manual.log

    e2e.ti.com/.../mmwave_2D00_studio_5F00_lua.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sugiyama-san、您好!

    我在"mmwave-studio_lua.log"文件中看到、您在 Matlab 后处理中遇到错误。

    您能否在捕获"C:\ti\mmwave\mmwave_studio:01_00_00_00\mmWaveStudio\PostProc\ADC_DATA_Raw_0.bin"后检查以下文件是否存在?

    我们还看到另一条错误消息“[13:24:18]以太网电缆已断开连接请检查..... !!!" 相同的文件中。

    您能否尝试以下操作:

    启动 mmWave Studio 后、单击 mmWave Studio 左侧的"Set up DCA1000"按钮、然后单击"Connect、Reset and Configure"按钮。 您能否确认 FPGA 版本读作"2.7 Record Bit File"?

    此致、
    Anand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sugiyama-san、您好!

    只是跟进一下、看看您是否能够检查上述内容?

    此致、
    Anand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand-San:

    很抱歉我迟到了。

    我确认了最差的项目。

    - adc_data.bin 文件

     此文件大小为"0"字节。

    -"设置 DCA1000"按钮

     我设置此按钮、然后出现以下错误。

     FPGA 版本不变。

    此致、

     Masaski Sugiyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sugiyama-san、您好!

    PC 似乎无法通过以太网与 DCA1000通信。

    是否可以确认已尝试将以太网接口的 IP 地址配置为192.168.33.30?

    是否可以共享显示此计算机上设备管理器的"网络适配器"部分的屏幕截图?

    谢谢、
    Anand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand-San:

    感谢您的支持。

    我附加了文件。

    但是、我的 PC 是日语的。

    我确认了"ping"命令、这是正常的。

    此致、

     山崎正山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sugiyama-San、

    您能否确认您的以太网卡是否为 Intel I219-LM? (我们在右上角的屏幕截图中看到了该名称的一点、但并不清楚)。

    如果是、我们有一些用户报告了此卡的类似问题。 您是否可以尝试使用不同的 PC 或使用不同的网卡?

    此致、
    Anand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand-San:

    我的以太网卡是 Intel I219-LM。

    我将尝试使用另一台 PC。

    我关闭该线程一次。

    此致、

     山崎正山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sugiyama-san、您好!

    在本主题的另一个主题中、此问题似乎是由 Windows 10防火墙阻止进出 DCA1000的通信引起的。 Chris Saleh 报告说,他能够通过调整防火墙设置使 Intel I219正常工作。

    您能否查看此主题中讨论的解决方案、看看它是否适合您? e2e.ti.com/.../2802176

    此致、
    Anand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand-San:

    感谢您的热情支持和信息。

    我设置 Windows 防火墙。

    新 GUI 出现、此问题已解决。

    谢谢!

    此致、

     山崎正山