This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5056-Q1:迎面线性测量

Guru**** 663810 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG5170, DRV5056, DRV5055
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1190646/drv5056-q1-head-on-linear-measurement

器件型号:DRV5056-Q1
主题中讨论的其他器件:TMAG5170DRV5056DRV5055

您好!

我正在寻找适合以下标准的磁体尺寸和材料(N35/N38)的最佳选择。

我担心随着距离的增加、分辨率会降低。 (指数关系)

1.是否可以提供尺寸最佳的磁体尺寸和材料?  

2.是否可以在低范围和更高灵敏度的情况下实现、例如 DRV5055A2?

3.我还在寻找可以 处理此操作的 ADC 转 SPI 芯片?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Prathmesh、

    感谢您在传感论坛上发帖!

    正确的做法是、当器件遇到磁场时、存在非常指数的关系。 例如、我使用了额定值为 N35的3mmx3mmx3mm 立方体磁体、如上所述。 我绘制了以下结果:

    正如您看到的、该磁场非常具有指数性、因为它越来越接近器件(由距离轴中的8mm 表示)。  

    您始终可以尝试使用3D 设备并查看不同的轴以获得更线性的响应。 例如、在此仿真中、我将器件向磁体左移动了5mm、向上移动了2mm。 如果我们在 Y 方向查看该字段、我们可以看到该字段看起来比器件直接获得字段开销要更加线性。 您可以始终对放置进行调整、以微调更合适的线性范围、但这只是一个快速示例。

    要解决您的问题、请执行以下操作:  

    1.是否可以提供尺寸最佳的磁体尺寸和材料?

    我不确定您尝试使用此迎面仿真实现什么、我不知道您的机械限制是什么、因此建议特定磁体有点困难。 正如我在仿真中看到的、虽然额定值为 N35的立方体磁体在这些仿真中发挥了很好的作用。 但我不确定这是否适合您的应用。

    2.是否可以在低范围和更高灵敏度的情况下实现、例如 DRV5055A2?

    如果您降低磁体的等级、则可能需要移至更高的灵敏度选项。

    3.我还在寻找可以 处理此操作的 ADC 转 SPI 芯片?

    我在这里的第一个建议是查看我们的 TMAG5170器件、因为它似乎涵盖了这里的几个方面。 这是一款具有内部 ADC 和 SPI 输出的三维线性霍尔传感器。 这意味着所有数据都是通过 SPI 总线输出的、您不必担心与其他硬件的连接、并且可以简化电路板布局。 有两种版本取决于磁体范围、在每个版本中、您还可以针对不同的磁体类型或放置配置此器件的灵敏度。

    如果您仍然对独立 ADC 感兴趣、我建议您开始有关 ADC 建议的新主题、以便为这些器件提供服务的工程师可以帮助您选择适合您的器件。

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我只在寻找圆柱形磁体。

    此外、第1幅图超出了传感器 drv5055a3的 bmax 范围。

    我发布的图片来自 TI 工具。  

    3D 传感器速度较慢、假设32倍平均为85微秒+大约800微秒...所以不打算去...

    应用是磁体线性位移

    如果我们根据图像中的值使用 TI 工具、我会担心距离增大时的值...因此 圆柱形磁体的最佳尺寸是多少?

    如何随着距离的增加而对这些值产生信心? 我们如何使用 ADC 读取它们? 一旦我知道增大距离时的值是否可以读取...、我将打开 ADC 的新线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Prathmesh、

    如果您的问题是磁场变大、请注意、如果您超出此范围、器件将不会损坏、因为它们可以处理无限的磁场。 超过表中的 Bmax 规格的磁场仅表示器件已超过最小线性运行区域、我们不会在该区域定义超过线性区域的输出行为。 只需注意、在这些情况下、输出会饱和并削波至3.3V 电源电压。

    为了获得最佳分辨率、您的磁体的大小应能够充分利用大部分动态范围。

    因此、感谢您澄清了您考虑的磁体的形状。 我使用您的规格模拟了直径为3mm 的 N35和2mm 厚的轴向圆柱形磁体。 磁体向南朝向 DUT、并产生以下结果、如下所示。

    对于 DRV5056、A3版本的电压差为10mm 至9mm、大约为20mV。

    如果我模拟直径为4.5mm、高度为3.5mm 的 N40磁体、则会得到以下结果:

    如果您使用 A4版本的 DRV5056、则该实现在10mm 和9mm 之间产生大约30mV 的差异。

    我认为、如果您的系统最远点具有最小分辨率、那么您应该更轻松地调整磁体的大小、以帮助实现您的目标分辨率。 您是否有此项目中最小分辨率的规格?

    此外、还需要注意的是、DRV5056等单极器件将有助于实现更佳的分辨率、因为与 DRV5055等全极器件不同、它将静态电压保持在 Vcc 电压的一半、因此您可以使用两倍的电压范围。 但是、为了使用单极器件、您必须能够在生产时定义磁体的极性。 因此、如果您无法在生产中定义极性、则最好坚持使用全极器件。

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Isaac。

    [报价 userid="409886" URL"~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1190646/drv5056-q1-head-on-linear-measurement/4487368 #4487368"]您是否有此项目中最低分辨率的规格?

    分辨率为0.05mm。

    还考虑了 DRV5056A3芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parthmesh 您好、

    我认为、对于使用迎面测量的更远测量范围而言、这种小分辨率是不可能的。

    我认为、实现系统所需分辨率级别的最佳方法是使用逐张幻灯片测量方法。 与在远距离产生小幅变化的直接迎面接近方法不同、此选项应在大多数频谱中产生更好的线性行为。 将传感器放置在磁体之间的中间可能会产生类似于以下磁场的结果:

    如果距离范围过大、那么一个好的解决方案是制作一个线性传感器阵列、如以下应用手册中所述:

    https://www.ti.com/lit/an/slya051/slya051.pdf

    我希望这对您有所帮助!

    最棒的

    Isaac