This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:有关 AWR1843 BOOST 和 DCA 的查询

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843, DCA1000EVM, AWR1843BOOST, AWR1642BOOST, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1188252/awr1843boost-inquiry-about-awr1843-boost-and-dca

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1843DCA1000EVMAWR1642BOOSTAWR1642

是否可以将 AWR1843升压转换器中的数据转换为计算机而无需 DCA 附加组件? 如果除 DCA 之外还有更具成本效益的选项、或者根本不需要、请回复主题帖。 非常感谢您提供有关此主题的任何信息! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amar 您好!

    我们使用 DCA1000EVM、它使用存在的 LVDS 通道进行调试。 您 可以通过此 LVDS 接口传输原始 ADC 数据。
    您可以使用毫米波演示可视化工具、该可视化工具仅能够通过 UART 流式传输检测到的输出对象数据、但如果您需要原始 ADC 数据、则需要 DCA1000 EVM、因为它具有 LVDS 通道。 如果您使用 mmWave Studio 应用程序进行调试、您还需要 DCA1000EVM。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就我的关切作进一步澄清。

    你好。 我是一名工程学生、我的团队和我的任务是使用 FMCW 雷达开发车辆碰撞警告系统。 系统应能够检测其前方的车辆、确定其自身与所述车辆之间的距离、并确定其速度。 为此、我们计划使用 AWR1843BOOST 或 AWR1642BOOST 评估板。 根据我们的研究、我们发现、由于升压板缺少连接 PC 所需的 USB 连接、DCA1000EVM 通常需要能够解读升压板收集的数据。 在没有这种连接的情况下是否有另一种方法来获取此数据? 我们的项目有预算、购买 DCA 将超过上述预算。 我们发现了一个与我们希望实现的目标相当相似的 TI 实验室。  

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ANFA5z7l9WpfEgipueoN6A__com.ti.mmwave_automotive_toolbox__AocYeEd__LATEST

    本实验没有提到 DCA 1000EVM、因此我们要确认是否绝对需要 DCA。 如果可能的话,我们希望避免使用 DCA,以便我们可以继续节省预算。 本实验使用 GUI 来呈现数据、而不会使用 DCA。 如果我们可以对内置于任一建议评估板中的 DSP 进行适当编程、是否仍然可以实现我们的目标? 因为我们真正需要的是 DSP 处理器的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amar 您好!

    任何 AWR1642或 AWR143 EVM 均可通过 UART 端口提供。 您可以通过此 UART 端口连接到 PC。 对于 MRR 演示、您不需要 DCA、但需要使用电路板上的 UART 端口来接收点云数据(也可以接受更小的尺寸和更短的延迟)。
    如果您需要原始 ADC 数据、则需要 DCA1000EVM、因为 ADC 数据速度非常快、并且由于速度和延迟限制、无法通过 UART 进行流式传输。
    如果您计划按原样使用演示、并且您正在使用检测点、则不需要 DCA1000EVM、但如果您需要直接在 ADC 数据上更改信号处理链并进行实验、我们建议您使用 DCA1000EVM。

    处理步骤选项

    雷达前端-> ADC 数据-> 1)芯片上的信号处理(MRR 应用)->通过 UART 的点云输出  

                              -> 2)在 DCA1000EVM 的帮助下、使用 Matlab 等流式传输 ADC 数据、以便在 PC 上进行处理

    根据用例、您可以使用第1步和第2步进行开发。

    此致、
    Saswat  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saswat、您好、感谢您的回复、这些信息帮助我们确定了我们应该如何处理该项目。  

    我的另一个问题是、我的团队决定使用 AWR1843BOOST 板、我们的下一个目标是确定一个可用于为 AWR1843BOOST 供电的电源。

    为了进一步说明、 如果可能、使用移动电源或便携式电源为电路板供电、从而使 AWR1843BOOST 板可移植以用于测试目的、我的团队将会受益更多。

    任何可确保电路板在使用时不掉电或短路的建议都将大有帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amar 您好!

    您可以参阅 AWR1843的数据表、并购买任何符合 要求的移动电源。

    此致、
    Saswat Kumar